This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:应使用四个振荡器或1个振荡器+时钟缓冲器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260271/ads127l11-should-use-four-oscillator-or-1-oscillator-clock-buffer

器件型号:ADS127L11

您好!

应该使用 4个振荡器还是1个振荡器+时钟缓冲器?

我想4个振荡器对于布局和 EMC 会更好。

两种解决方案均可通过 START 信号进行同步。

请告诉我您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    使用多个 ADS127L11时、建议使用单个时钟振荡器并将其分配给每个 ADC。  如果与各个时钟同步、ADC 将不会在多个转换周期内保持同步、因为每个时钟频率会略有不同。  此外、当多个振荡器运行在近似相同的频率下时、您可能会拾取 ADC 读数中显示的低频噪声(各个振荡器之间的频率差异)。

    在某些情况下、您可以使用包括内部振荡器在内的单独的时钟源。  例如、单次模式会对每次转换的每个 ADC 重新同步、但在大多数情况下、ADS127L11会持续进行转换、您需要单个时钟源。   

    此致、
    基思  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为时钟缓冲器选择的电阻器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    该值将取决于振荡器(或时钟缓冲器)和 ADC 之间的距离。

    如果时钟线很长、几十厘米或更多、则需要对标准50欧姆传输线使用50欧姆的电阻。  通常、振荡器和 ADC 非常接近、在这种情况下、电阻器仍然有助于减少振铃、通常建议使用10 Ω(我们在评估板上使用此电阻)。

    这取决于布局、因此我通常推荐使用10欧姆的电阻器、然后使用示波器验证最小过冲/振铃 、并在必要时调整电阻值。

    此致、
    基思