您好!
应该使用 4个振荡器还是1个振荡器+时钟缓冲器?
我想4个振荡器对于布局和 EMC 会更好。
两种解决方案均可通过 START 信号进行同步。
请告诉我您的建议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Liping、
使用多个 ADS127L11时、建议使用单个时钟振荡器并将其分配给每个 ADC。 如果与各个时钟同步、ADC 将不会在多个转换周期内保持同步、因为每个时钟频率会略有不同。 此外、当多个振荡器运行在近似相同的频率下时、您可能会拾取 ADC 读数中显示的低频噪声(各个振荡器之间的频率差异)。
在某些情况下、您可以使用包括内部振荡器在内的单独的时钟源。 例如、单次模式会对每次转换的每个 ADC 重新同步、但在大多数情况下、ADS127L11会持续进行转换、您需要单个时钟源。
此致、
基思
您好、Liping、
该值将取决于振荡器(或时钟缓冲器)和 ADC 之间的距离。
如果时钟线很长、几十厘米或更多、则需要对标准50欧姆传输线使用50欧姆的电阻。 通常、振荡器和 ADC 非常接近、在这种情况下、电阻器仍然有助于减少振铃、通常建议使用10 Ω(我们在评估板上使用此电阻)。
这取决于布局、因此我通常推荐使用10欧姆的电阻器、然后使用示波器验证最小过冲/振铃 、并在必要时调整电阻值。
此致、
基思