大家好。 我在同事的 PC 上遇到关于 ADS54Jxx GUI 的问题。 他使用的是 Windows 11 Lenovo 笔记本电脑。
GUI 工作正常(也就是说、他可以完美地加载.cfg 文件)。 但是、在某些时候、GUI 被"卡住"。
似乎它加载了.cfg 文件、但他无法更改 testmode (GUI 的第一个选项卡)。 他会选择"重复 K.28.5"或"重复 ILA",但选项卡不会从"TESTMODE 被禁用"改变。
您是否有适当的方法来安装 ADS54Jxx GUI 以及用于 ADS54J60EVM 的 FTDI FT232RL 驱动程序? 在我的 PC 上、它可以通过 Windows 7 VM 运行、但我仍然必须启用"禁用驱动程序签名强制"。
任何帮助都会很高兴地被赞赏。
此致、
阿纳斯塔西奥斯·西诺斯