This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54Jxx GUI 无法正常工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261413/ads54j60evm-ads54jxx-gui-not-working-properly

器件型号:ADS54J60EVM

大家好。 我在同事的 PC 上遇到关于 ADS54Jxx GUI 的问题。 他使用的是 Windows 11 Lenovo 笔记本电脑。

GUI 工作正常(也就是说、他可以完美地加载.cfg 文件)。 但是、在某些时候、GUI 被"卡住"。

似乎它加载了.cfg 文件、但他无法更改 testmode (GUI 的第一个选项卡)。 他会选择"重复 K.28.5"或"重复 ILA",但选项卡不会从"TESTMODE 被禁用"改变。

您是否有适当的方法来安装 ADS54Jxx GUI 以及用于 ADS54J60EVM 的 FTDI FT232RL 驱动程序? 在我的 PC 上、它可以通过 Windows 7 VM 运行、但我仍然必须启用"禁用驱动程序签名强制"。

任何帮助都会很高兴地被赞赏。

此致、
阿纳斯塔西奥斯·西诺斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    我们建议最好以管理员身份运行安装程序。 我还建议将可执行文件设置为始终以管理员身份运行。 如果 GUI 挂起、有时解决方案是拔下 USB 电缆、有时则重新启动 PC。 我不确定原因是这样的、但我认为这与该 GUI 所基于的 LabVIEW 框架相关。 该 GUI 已发布、用于 Windows 7操作。 我们发现它在 Windows 10上工作正常,但我们没有任何 PC 来测试使用 Windows 11。 这可能是 Windows 11的一些问题,所以我也建议尝试在 Windows 7或10的兼容模式下运行,如果这是一个选项。 除此之外、我不确定我们是否能提供其他建议。

    此致、Chase