请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2200 您好!
我们需要关于触摸屏控制器 IC "TSC2200IPW"的技术支持 、我们将在原型开发中使用该技术。 目前、我们的产品正在进行性能测试和严格的测试、 一个月后不久、我们将进入制造阶段。
应用:
目前、我们在采用电阻式触摸面板(RTP)的 LCD 屏幕上使用"TSC2200IPW" IC。 "TSC2200IPW" IC 使用 SPI 接口以及"PENIRQ"和"DAV"信号与主控制器连接、如下图所示。 我们正在使用 IRQ 请求来检测触摸。 在我们的案例中、我们仅将"X"和"Y"坐标数据用于我们的触控感应功能。 在我们的应用中、我们使用手指并且没有触控笔、

意见及问题:
使用 "X"和"Y"这 两个词对来自触摸 IC 的数据进行了协调、我们观察到、触摸对手指不敏感、因为我们需要在触摸屏面板上按两到三次、并且几乎没有额外的压力即可检测到触摸。 从用户界面特性的角度来看、这会影响我们的原型/产品的性能标准。
是否有任何方法可以通过触摸控制器 IC "TSC2200IPW"来提高触摸灵敏度? 我浏览了 TSC2200IPW IC 的数据表、其中 提到了用于计算触摸压力的"Z"坐标。 该"Z"/压力坐标是否有助于提高触控灵敏度?
或者、是否有任何触摸 IC 标准的校准方法 可以通过它来提高触摸灵敏度?
请帮助我们解决此问题。 感谢您的支持
此致、
伟航华泽