This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2200:支持触控控制器 IC、可提高性能

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258761/tsc2200-touch-controller-ic-support-for-performance-improvement

器件型号:TSC2200

您好!

我们需要关于触摸屏控制器 IC  "TSC2200IPW"的技术支持 、我们将在原型开发中使用该技术。 目前、我们的产品正在进行性能测试和严格的测试、 一个月后不久、我们将进入制造阶段。
 
应用:
目前、我们在采用电阻式触摸面板(RTP)的 LCD 屏幕上使用"TSC2200IPW" IC。  "TSC2200IPW" IC 使用 SPI 接口以及"PENIRQ"和"DAV"信号与主控制器连接、如下图所示。 我们正在使用 IRQ 请求来检测触摸。 在我们的案例中、我们仅将"X"和"Y"坐标数据用于我们的触控感应功能。 在我们的应用中、我们使用手指并且没有触控笔、  
 
意见及问题:
使用 "X"和"Y"这 两个词对来自触摸 IC 的数据进行了协调、我们观察到、触摸对手指不敏感、因为我们需要在触摸屏面板上按两到三次、并且几乎没有额外的压力即可检测到触摸。  从用户界面特性的角度来看、这会影响我们的原型/产品的性能标准。  
是否有任何方法可以通过触摸控制器 IC  "TSC2200IPW"来提高触摸灵敏度?   我浏览了  TSC2200IPW IC 的数据表、其中 提到了用于计算触摸压力的"Z"坐标。 该"Z"/压力坐标是否有助于提高触控灵敏度?
或者、是否有任何触摸 IC 标准的校准方法 可以通过它来提高触摸灵敏度?  
 
请帮助我们解决此问题。  感谢您的支持
此致、
伟航华泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您能否将原理图发送给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    由于机密性的原因、我无法分享完整的设计、但与触摸屏 IC 相关的内容、我在下面分享了。 希望这有助于您理解。

    微控制器 部分

      

    触摸屏 IC 部分

    LCD 触摸屏连接器

      

    如有任何疑问、请告诉我、

    此致、

    伟航华泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的电感是否为铁氧体磁珠?

    2.是否使用 PENIRQ 来启动操作? 在启动触摸时、您是否看到过 PENIRQ 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    原理图中的电感是否为铁氧体磁珠? 是的、原理图中的电感是铁氧体磁珠- 742792693 -  Descrp:2.2k Ω@Ω 100 MHz 信号线铁氧体磁珠50mA 800m Ω

    2.是否使用 PENIRQ 来启动操作? 是的、我们正在使用  PENIRQ 来启动操作。

     在启动触摸时、您是否看到过 PENIRQ 波形? 是的、我们会在触摸电阻式触摸屏时看到波形。 但是、为了获得波形、我们必须用手指在触摸屏上施加相当大的压力以获得中断信号。  

    此致、

    伟航华泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在短时间内作出响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试激活 PENIRQ 时、您能检查 X1上的波形吗?