This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:如何在启用数字解调器时估算截断误差?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261711/afe58jd48-how-to-estimate-truncation-error-when-digital-demodulator-is-enabled

器件型号:AFE58JD48
您好!
数字解调器包含三个部分:
  • 降压转换
  • 抽取
  • 压缩

下面是降频转换器件的方框图、在混频器之后有截断31位到16位输出的截断器/发声器

下面是抽取方框图、在 MAC 滤波器之后有移位器/发声器将38位截断为16位输出

可以按如下方式对转换器进行编程

我明白、在点的数据吞吐量视图中、数据宽度必须保持在16位(对于 I 和 Q)以降低数据吞吐量、例如、对于以 fc 频率传输的传感器、 我们在 fs=4* fc 处对回波 进行采样。如果我们使用 fc 对 ADC 采样数据进行下变频,理想情况下,我们可以将数据抽取4倍而不丢失每个数据的任何信息。如果 I/Q 数据采用16位格式,数据吞吐量可以减少4倍(抽取)/2 (I/Q)= 2倍。

但我对上述整个信号处理过程中的截断误差非常好奇/担心、您以前是否评估过该误差? 如何确保数据在截断后的准确性?  是否还有任何引导线用于 设置抽取级中移位器的比例/移位?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    感谢您与我们联系。

    由于器件 AFE58JD48受 NDA 限制、因此不建议讨论有关开放平台的详细信息。  

    此外、我们目前正在通过电子邮件讨论该主题、并且将仅在该页面中继续提供支持。

    因此、我将关闭该线程。  

    谢谢。此致、

    阿比谢克