This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:ADS7029 -关于/CS 和 SCLK 数量的问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262072/ads7029-q1-ads7029---question-for-cs-and-number-of-sclk

器件型号:ADS7029-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7040

您好!

我们要在新的应用中使用 ADS7029 (或 ADS7040)。 在数据表中、/CS 在恰好10个 SCLK 时钟内为低电平有效。 我们需要使用微控制器、该微控制器仅支持8位/16位/24位/32位传输。 是否允许在16个 SCLK 时钟内将/CS 保持为低电平以进行正常数据传输?

我们期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi

    与 ADS7040相同、在 ADS7029中、下降/CS 启动转换过程、每次传输发送16个时钟没有问题。