请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7029-Q1 主题中讨论的其他器件:ADS7040
您好!
我们要在新的应用中使用 ADS7029 (或 ADS7040)。 在数据表中、/CS 在恰好10个 SCLK 时钟内为低电平有效。 我们需要使用微控制器、该微控制器仅支持8位/16位/24位/32位传输。 是否允许在16个 SCLK 时钟内将/CS 保持为低电平以进行正常数据传输?

我们期待收到您的回复。