您好!
客户有三个电源(电源)。
我正在考虑以下连接、但是否可以使用伪差动输入测量源2和3?
GND1、2和3被隔离。
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tom-san:
我收到了客户的答复。 如果您能评论、我将不胜感激。
您是否有可以共享的系统方框图?
->请查看所附文档中的电路图吗?
e2e.ti.com/.../ADS5828-Circuit.xlsx
[报价 userid="9309" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253050/ads7828-pseudo-differential-input-from-three-sources/4745724 #4745724"]输入如何"隔离"? [/报价]-> IF 电源和电源是完全隔离的,因为它们是独立的电源。 经过 DCDC 转换器后、AGND 和 GND 在电路板上连接。
是否需要高压隔离?
->不存在需要隔离以清除高压隔离的地方。 电路板上有一个 FG 模式、并需要电源交流输入和 FG 之间的击穿电压。 然而、电路板中的 FG 模式与其它模式完全分离并被绝缘。 (该答案是否反映了他们的问题意图?)
是否可以通过高阻抗将 GNDx 线路连接在一起?
-> 0VIF 不能连接到另一个 GND。 除0VIF 以外的 GND 可相互连接。 (AGND 和 GND 将连接。)
此致、
西井市
尊敬的 Tom-san:
很抱歉这么晚才回复。 0VIF 是 IF (接口)电源的 GND。
IF 电源为通过光电耦合器为来自外部器件的非电压接触输入供电。 请参阅随附的文档。
e2e.ti.com/.../7167.ADS5828-Circuit.xlsx
此致、
西井市