This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:来自三个源的伪差分输入

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253050/ads7828-pseudo-differential-input-from-three-sources

器件型号:ADS7828

您好!

客户有三个电源(电源)。

我正在考虑以下连接、但是否可以使用伪差动输入测量源2和3?

GND1、2和3被隔离。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    如果不进一步了解电路和源、我就会说不、这是行不通的。  GND2和 GND3需要以某种方式(在+/- 300mV 范围内)将电压基准 到 GND1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    感谢您的支持。

    我知道 ADS7828无法使用。

    是否有任何器件或配置可以在上述原理图中隔离 GND1、2和3的情况下测量电源(源) 2和3?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有说它不能使用,我基本上需要有关预期连接的更多信息。  您有没有可以分享的系统方框图?  输入是如何"隔离的"?  是否需要高电压隔离?   GNDx 线路是否可以通过高阻抗连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    感谢您的支持。

    我把您的问题发送给了客户。 但我还没有听到客户的反馈。

    当我收到客户的回复时、我会向您报告。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    我收到了客户的答复。 如果您能评论、我将不胜感激。

    您是否有可以共享的系统方框图?

    ->请查看所附文档中的电路图吗?

    e2e.ti.com/.../ADS5828-Circuit.xlsx

    [报价 userid="9309" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1253050/ads7828-pseudo-differential-input-from-three-sources/4745724 #4745724"]输入如何"隔离"?  [/报价]

    -> IF 电源和电源是完全隔离的,因为它们是独立的电源。  经过 DCDC 转换器后、AGND 和 GND 在电路板上连接。

    是否需要高压隔离?

    ->不存在需要隔离以清除高压隔离的地方。 电路板上有一个 FG 模式、并需要电源交流输入和 FG 之间的击穿电压。 然而、电路板中的 FG 模式与其它模式完全分离并被绝缘。 (该答案是否反映了他们的问题意图?)

    是否可以通过高阻抗将 GNDx 线路连接在一起?

    -> 0VIF 不能连接到另一个 GND。 除0VIF 以外的 GND 可相互连接。 (AGND 和 GND 将连接。)

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIF 的直流/直流关闭是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    很抱歉这么晚才回复。 0VIF 是 IF (接口)电源的 GND。

    IF 电源为通过光电耦合器为来自外部器件的非电压接触输入供电。 请参阅随附的文档。

    e2e.ti.com/.../7167.ADS5828-Circuit.xlsx

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.. 0VI 和 AGN/GND 之间的电压差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    首先、目标基板和外部设备通过外部线路连接。 由于0VIF 通过该外部线路连接、因此容易受到噪声的影响。 为了避免噪声对目标基板内部电路的影响、0VIF 与其他 GND 分开提供。

    AGND 是目标基板中 ADC 的 GND。

    此答案是否反映了他们的问题意图?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要0VIF 在300mV 的 AGND/GND 范围内、就应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-san:

    感谢您的支持!

    此致、

    西井市