请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 您好
针对(ISO 80601-2-61) 201.13.101测试"探头故障检测和探头电缆延长器故障"
我想问一下、INN 和 INP 是否有引脚保护电路设计指南、尤其是在 TXN/TXP 和 INN/INP 短路时。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.