This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:ISO 80601-2-61/201.13.101测试问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260479/afe4403-iso-80601-2-61-201-13-101-test-issue

器件型号:AFE4403

您好

针对(ISO 80601-2-61) 201.13.101测试"探头故障检测和探头电缆延长器故障"

我想问一下、INN 和 INP 是否有引脚保护电路设计指南、尤其是在 TXN/TXP 和 INN/INP 短路时。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为延误道歉,我会在8月23日之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不熟悉 ISO 测试和/或标准/法规。

    根据 AFE4403数据表8.4.2 Diagnostics、存在短路检测。

    但不提供短路保护。

    我们没有短路保护设计指南。

    可能建议您在路径/网络上观察/测量/认为可能发生不必要/意外的高电流/过大电流、您可以在那里添加保险丝。

    谢谢