This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:AFE5851 -使用1位时钟对两个 AFE5851数据进行采样

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246693/afe5851-afe5851---sampling-two-afe5851-data-with-ones-bit-clock

器件型号:AFE5851

您好!

我想在我们的20 MHz 采样时钟设计中使用多个 AFE5851 (连接到 FPGA 的480 Mbps LVDS 线路)。 不知道是否可以使用另一个 AFE5852位时钟对一个数据进行采样。
假设器件之间的 LVDS 线路、参考时钟和温度都很均衡、那么 ADC 之间的相位差是否会随时间的推移而得到明确定义、或者可能发生+/- 1ns 的变化?
我假设这一切都取决于 tpdi 和 tdelay 变化、但数据表中的描述对我来说不是很清楚。 这种差异在稳定状态下是基本固定的、还是更像抖动?
您能提供有关这一主题的见解吗?

提前感谢您、
格尔格利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 TI。

    ADC 时钟和输出接口时钟(即 fclk 或 dclk)之间的延迟不是固定的、可能会因器件而异。 表1输出接口时序也显示了相同的内容。

    因此、将1个 DCLK 用于其他器件不是一个好主意。 可能在某些器件中计时(设置和保持)失败。 但是、如果您要通过培训在 FPGA 内部为所有通道执行 DPA (动态相位对齐)。 您可以使用1个器件 DCLK 来跨多个通道以及器件对齐数据。

    非常感谢

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到表1输出接口时序(如下所示)中没有显示变化:tpdi 最小值和最大值列为空。 我只能从 tdelay 的变化推断 tpdi 的变化。 但上表中 tdelay 的2行究竟意味着什么尚不清楚。 具体来说:我应该如何理解"在固定电源电压和20°C T 差异"? 如果电源电压随时间变化而恒定、但温度变化20°C、则 tdelay 会在-1到1ns 之间变化(这不是典型值)、但如果它们恒定、tdelay 也是恒定的?
    然后 我在 e2e.ti.com/.../forcing-afe5851-frame-clock-phase 中读到:"根据数据表规格、只要与多个器件的输入时钟非常接近、跨多个器件的帧时钟就会被"同步"(在6.4ns-3ns=3.4ns 的窗口内)。"
    我由此了解到、如果温度和电源保持不变、这2个变化中的任何一个都不会导致启动后 tpdi 变化。
    假设在两个 ADC 都达到最终温度后、在20MHz 采样率下、ADC_0的 tdelay=3.7ns => tpdi_0=12.5 + 3.7 = 16.2ns、ADC_1的 tdelay=5.7ns => tpdi_0=12.5 + 5.7 = 18.2ns。 并且只要温度和电源保持不变、该值就会保持不变。 我在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天就会回来找你,因为我不在办公室了。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟、感谢您的耐心等待。

    我已就这一问题咨询设计团队、希望为您提供正确的信息和数据。  

    请允许我多花点时间来获取所需信息。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:
    谢谢你的腿工作,我仍然有时间解决这个问题,所以它是好的。
    Br、
    格尔格利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的耐心等待。

    设计团队的人员不在办公室、因此需要一些时间来获取信息。

    请放心、我将密切关注这一问题、并将尽快告知您答案。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek!
    您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。

    我向设计团队查询了您的问题。 这是它们的响应。

    您对 Tpdi 最小/最大变化的理解是正确的。 数据表中提及的变化是+/-1ns、它涵盖了不同温度和器件之间的变化、但我们没有提供详细信息、例如延迟量随温度的变化以及不同器件之间的变化量。 我们认为您可以使用一个位时钟来对其他器件的数据进行去序列化、因为 LVDS 速度不高、但可以在 FPGA 中选择动态相位对齐、使其在生产中稳健运行。

    谢谢。此致、

    阿比谢克