请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08 大家好、
我的客户正在评估 ADS131M08以对电池电压进行采样。 在温漂测试期间、他们将 ADS131M08置于25°C 和45°C 的环境下、并比较采样电压。 奇怪的是、从 Vou_4和 Vou_1读取的数据漂移为2.4mV、而 Vou_2和 Vou_3的漂移仅为0.4mV。 客户已更改 IC、且漂移情况保持不变。
原理图如下所示、请帮助检查原理图是否存在任何问题、并说明温度漂移不一致的根本原因。
谢谢!

Br、
制造商