This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-TPL: EP 模拟电位器更换

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43701, DAC43204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262002/tpl0102-ep-analog-pot-replacement

器件型号:TPL0102-TPL EP
主题中讨论的其他器件: DAC43701DAC43204

您好!

我的以下模拟电位计可用作高速比较器3的电压基准生成

若要生成100mV 至2.5V 范围内的电压、请告知我可以将模拟电位器替换为 TPL0102-TPL0 EP、我希望最大电阻控制在100 Ω 至5K 之间、因为 TPL0102-TPL EP 是双通道、我认为它也可以节省一些空间。

正在寻找您的类型响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daram、  

    TPL0102-TPL0-Rel EP 是一款符合高可靠性标准的器件、这意味着它适用于航天应用。 这是要求吗?  

    器件针对您的应用进行更新的速度需要多快?  

    我们建议 使用 智能 DAC (DAC43701)。 与 DAC 相比、DAC 可以设置更精确的电压电平、智能 DAC 具有集成的 EEPROM、可存储加电条件和其他设置。  此外、这些器件往往更小(2mm x 2mm)。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我有一个高速比较器将10ns-50ns 的传入脉冲转换为数字、我只需要比较器另一端的固定电压

    数字电位器在我看来很简单、我有将近12个像这样的通道可以针对不同的电压使用比较器、

    每个通道又有5个比较器连接到公共 Vref。

    在我的设计中、我有将近60个比较器、这些比较器分成12组、每组有5个比较器

    目前、我使用的电阻器电位器如问题所示。

    我想让控制数字化、因为模拟或手动控制已经变得非常令人恼火且广泛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daram、  

    我理解您的问题。 TPL0102适用于您的解决方案。 请注意、 TPL0102-TPLN EP 符合高可靠性标准、 但我们也具有商用器件。  

    DAC43204是数字电位器解决方案的替代方案。 每个通道(4通道)可以不同方式进行编程、并且电压输出可以存储到 EEPROM 中。 这意味着每次上电时、DAC 都会假定您在 EEPROM 中预设的电压所需。 此外、与数字电位器相比、DAC 将提供更精确的电压电平、并且编程本身是 I2C 或 SPI 线路。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已了解、我将使用  DAC43204、但每个 DAC 可以支持最多多少个 LT6754比较器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图、请 写下您的评论、我想使用内部基准我可以从50mV 扫描到1.8V、我的 VDD 为1.8V、每个 VREF 轨有5个比较器、FB0将有近15个比较器、而另一个则使用单比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shyam、您好!

    Illia 正在审查并将很快作出答复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daram、  

    这应该不是问题。 您也可以单独配置每个通道(包括启动条件)。

    考虑到您正在尝试节省空间、此器件具有1.21内部基准、其中一个增益选项为 x1.5、可为您提供1.8V 基准、因此您无需连接外部基准、除非您想要更精确的基准电压。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 、每个 DAC 最多可以支持多少个比较器? 它应取决于特定参数、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daram、  

    很抱歉、我的回复延迟了。  

    否、对可以连接到一个 DAC 输出的比较器数量没有限制。 因此、在您的示例中、15个比较器应该不是问题。  

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫