Other Parts Discussed in Thread: DAC43701, DAC43204
主题中讨论的其他器件: DAC43701、 DAC43204
您好!
我的以下模拟电位计可用作高速比较器3的电压基准生成

若要生成100mV 至2.5V 范围内的电压、请告知我可以将模拟电位器替换为 TPL0102-TPL0 EP、我希望最大电阻控制在100 Ω 至5K 之间、因为 TPL0102-TPL EP 是双通道、我认为它也可以节省一些空间。
正在寻找您的类型响应。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC43701, DAC43204
您好!
我的以下模拟电位计可用作高速比较器3的电压基准生成

若要生成100mV 至2.5V 范围内的电压、请告知我可以将模拟电位器替换为 TPL0102-TPL0 EP、我希望最大电阻控制在100 Ω 至5K 之间、因为 TPL0102-TPL EP 是双通道、我认为它也可以节省一些空间。
正在寻找您的类型响应。
您好 Daram、
TPL0102-TPL0-Rel EP 是一款符合高可靠性标准的器件、这意味着它适用于航天应用。 这是要求吗?
器件针对您的应用进行更新的速度需要多快?
我们建议 使用 智能 DAC (DAC43701)。 与 DAC 相比、DAC 可以设置更精确的电压电平、智能 DAC 具有集成的 EEPROM、可存储加电条件和其他设置。 此外、这些器件往往更小(2mm x 2mm)。
谢谢!
伊尔利亚·沃尔科夫
感谢您的答复、
我有一个高速比较器将10ns-50ns 的传入脉冲转换为数字、我只需要比较器另一端的固定电压

数字电位器在我看来很简单、我有将近12个像这样的通道可以针对不同的电压使用比较器、
每个通道又有5个比较器连接到公共 Vref。
在我的设计中、我有将近60个比较器、这些比较器分成12组、每组有5个比较器
目前、我使用的电阻器电位器如问题所示。
我想让控制数字化、因为模拟或手动控制已经变得非常令人恼火且广泛。
您好 Daram、
我理解您的问题。 TPL0102适用于您的解决方案。 请注意、 TPL0102-TPLN EP 符合高可靠性标准、 但我们也具有商用器件。
DAC43204是数字电位器解决方案的替代方案。 每个通道(4通道)可以不同方式进行编程、并且电压输出可以存储到 EEPROM 中。 这意味着每次上电时、DAC 都会假定您在 EEPROM 中预设的电压所需。 此外、与数字电位器相比、DAC 将提供更精确的电压电平、并且编程本身是 I2C 或 SPI 线路。
谢谢!
伊尔利亚·沃尔科夫