This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:基准电压和输入电压

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261838/adc3683-reference-voltage-and-input-voltage

器件型号:ADC3683

您好、TI 专家、

我想确认一下 ADC3683输入范围的相关信息。

电压为0.95且 I 使用内部基准电压1.6V 时。

在数据表中、差动输入范围为3.2Vpp。  

那么、当 AINP= 0.2~1.7V 且 AINM = 1.7V~0.2V 时、差动输入的范围在3.2Vpp 以内、

但 AINP 或 AINM 上的最大电压超过基准0.1V 、那么它会饱和/斩波吗?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Br、

    您在级别上是正确的。 3.2Vpp 差动摆幅->每个桥臂的摆幅为1.6Vpp ->每个桥臂的摆幅为0.95V±0.8V -> 0.15V~1.75V。

    这是预期操作、这里没有削波。 高于此点时、ADC 将削波。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR:

    是的、如果您超过3.2Vpp 输入满量程摆幅、这将超出 ADC 的范围。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    非常感谢。  

    对于单端 ADC、电压不应超过基准电压、否则会出现削波。

    您能否更详细地解释一下它在该差动 ADC 中的工作原理、以便于更深入地了解一下。

    此致、

    福林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟随者、

    我对 ADC 的架构不是很熟悉、因此很遗憾、我无法做进一步的解释。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Follin

    您无需了解 ADC 架构即可了解您的问题。  我写的另一篇文章的图像说明了该数据表规格对于差分输入的工作原理。

    使用0.95V 的 Vcm 数据表规格和3.2Vpp 的差分输入、每个差分桥臂将摆动1.6Vpp。 这相当于1.6/2 = 0.8V、这意味着摆幅范围将介于比 Vcm 低0.15V 到比 Vcm 高1.75V 之间。 通过在90度和270度的条件下研究这些数学 公式、您可以看到差分信号如何等同于3.2Vpp。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    是的、感谢您提供的图像、我只是对它在 ADC 内部的工作原理很好奇。