This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:关于 ADS8528的 tcclk 和 BUSY 信号

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263301/ads8528-tcclk-and-busy-signal-about-ads8528

器件型号:ADS8528

大家好!

我使用的是 ADS8528。 在我的设计中、我将 ABCD 通道的 CONVST 连接在一起。

根据第9.3.1.6节的说明、可以看出只要一对转换完成、BUSY 输出就会在一个转换时钟周期(tcclk)内转换为低电平。

(1) tcclk 的值是什么? tBFs 中定义为67ns 吗?

(2) 将 ABCD 通道的 CONVST 连接在一起时、BUSY 输出会在四个转换时钟周期(4* tcclk)内转换为低电平、还是仍然一个转换时钟周期(1* tcclk)内转换为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是指 数据表的第9.3.1.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是指 数据表的第9.3.1.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是指 数据表的第9.3.1.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haifei:

    ADS8528的第9.3.1.6节适用于四个 CONVST 信号的交错或顺序应用。  您在上面提到、四个 CONVST 信号连接在一起。  在这种情况下、不会有任何 BUSY 转换、它将是一个单脉冲、与图35中显示的情况类似。  TCCLK 是转换时钟、可以是内部的、也可以是外部的。  ADS8538的内部转换时钟为1.33uS (请参阅第7.6节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 我知道、如果我们将4个 CONVST 连接在一起、那么现在只会生成一个脉冲。 但对于 TCCLK、 在使用内部转换时钟时、1.33us 是否意味着转换时间而不是 TCCLK? 我想 对于 tBFs、第7.9节中定义的是67ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从第7.9节来看、 转换时间为19-20个 tcck 周期。  ~转换时间为1.33uS、您可以看到与 Δ Σ 15MHz 的内部时钟相关的情况。  tBFUFS 参数是一个时钟周期、考虑了转换时钟周期中的一个时钟不确定性。  原因是现在可以将 CONVST 准确同步到内部转换时钟。  当使用外部转换时钟时、CONVST 输入可以与 CCLK 同步、因此 tBFs 可以为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在很清楚,非常感谢 Tom。