Other Parts Discussed in Thread: AMC1210
尊敬的 TI 支持:
我正在为热耦合传感器设计 AMC1210和 AMC1106M。 AMC1210的设计符合
SPI 与 SPI-1上的4MHz 进行通信。 电源为5V:AVDD、3.3V:BVDD、CVDD 和 DVDD、
GND:AGND。 其他 GND 引脚为 TE、M0、M1。 SH1、SH2通过10K 欧姆下拉。 CLK 为24MHz。
*WR 连接至 SPICLK。 *RD 与 MOSI 连接。 AD0与 MISO 连接。 以及*CS
SPI 器件仅适用于 AMC1210。
但 MISO 只有低电平。
我发现 CLK 波形错误。 我使用了 KC2520Z24.0000C14Y00、15pF 可用。
如果它导致了该问题、
1.教授 AMC1210的 CLK 引脚电容。
2. AMC1210 SPI 通信停止条件。