This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210's SPI 通信故障

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262198/amc1210-amc1210-s-spi-communication-malfunction

器件型号:AMC1210

尊敬的 TI 支持:

我正在为热耦合传感器设计 AMC1210和 AMC1106M。 AMC1210的设计符合

SPI 与 SPI-1上的4MHz 进行通信。  电源为5V:AVDD、3.3V:BVDD、CVDD 和 DVDD、

GND:AGND。 其他 GND 引脚为 TE、M0、M1。 SH1、SH2通过10K 欧姆下拉。 CLK 为24MHz。

*WR 连接至 SPICLK。 *RD 与 MOSI 连接。 AD0与 MISO 连接。 以及*CS

SPI 器件仅适用于 AMC1210。

但 MISO 只有低电平。  

我发现 CLK 波形错误。 我使用了 KC2520Z24.0000C14Y00、15pF 可用。

如果它导致了该问题、  

1.教授 AMC1210的 CLK 引脚电容。

2. AMC1210 SPI 通信停止条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:

    您能否提供显示设计和 SPI 通信信号的原理图和示波器捕获?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    好的。 我的原理图如下所示。

    下面是 SPI 通信波形。 当它是0x21寄存器的读取命令时。Ch.1是 SPICLK、Ch.2是 MOSI。

    在这张图上、它是采样和移位的时序。

    它是 AMC1210上引脚16的 CLK。

    MISO 无效。 您能解决我的设计问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:

    我同意时钟信号不良、 因此可能无法操作和输出数据。

    如果 BVDD 为3.3V、则 V_IH = 2.31V 并且 V_IL = 0.99V。  

    您的时钟信号峰值确实分别满足了2.37V 和0.98V 的要求、但器件可能会在峰值以外的时间锁存、且不满足 V_IH 和 V_IL 要求。  

    由于时钟不是 TI 产品、我可以提供的支持有限、但时钟线上的串联电阻器可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SMITH-SAN:

    感谢您的建议。 我会尝试它。

    在我的第一个问题中、您能否教授 AMC1210的输入电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konishi-San:

    很抱歉在我以前的答复中没有提到这个问题。 很遗憾、没有此数据。 这是一款较旧的器件、设计该器件的团队已不再与该公司合作。 可用信息受限于数据表中的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith-San、感谢您的答复。 对于这些信息、我理解。