This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:AFE58JD48的 TGC 单端连接问题(VCNTLM 连接)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265863/afe58jd48-tgc-single-ended-connection-question-for-afe58jd48-vcntlm-connection

器件型号:AFE58JD48

你好。

我想以单端方法连接 AFE58JD48的 TGC。

如何连接 VCNTLM?

根据数据表、它应该被连接至1.3V。

我可以用电阻分压器连接它吗? 或者我应该使用电压基准 IC?

如果我需要使用电压基准 IC、请推荐 TI 的产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -您可以使用电阻分压器生成 VCNTM。 1.3V 上的允许变化为+/-0.1V。  

    -通过参考相同的共模电压来产生 VCNTLP 信号。

    -有一个1.3V 的滤波器,以满足低于噪音规格。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔