This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:有关器件设置的查询

Guru**** 2485985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98640QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266163/lm98640qml-sp-inquiries-about-device-settings

器件型号:LM98640QML-SP

您好!

我的客户对 LM98640QML-SP 设置有一些疑问。

当将采样保持模式用作禁用状态并将 CDS 模式用作启用状态时、采样保持寄存器(0x06)的基准缓冲器功率级别是否影响 CDS 模式的性能?

2.当使用采样保持模式作为禁用状态而使用 CDS 模式作为启用状态时、它们是否可以将断电控制寄存器中的基准缓冲器电源关闭用作禁用状态?

3.在数据表中,建议使用基准信号(OSx+)在 CDS 模式下连接旁路电容器100nF。 不使用时、它们是否可以关闭参考缓冲器以减少电流消耗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    客户询问是否有任何更新?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的, 基准缓冲器功率级别会影响 CDS 模式的性能(采样保持模式为禁用,CDS 模式为启用)。 根据 Finclk 选择正确的一个。  

    2.不可以、如果您在 CDS 模式下使用通道、则不能关闭相应的基准缓冲器。 在 CDS 模式下、基准缓冲器从 OSx-引脚对基准信号进行采样、如下所示并将其保持用于后续电路。  

    3、这个问题与问题2有何不同? 如果在 CDS 模式下未使用特定通道、则可以关闭与该通道相关的所有块(基准缓冲器、ADC 等)。

    谢谢。  

    卡尔蒂克