请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98640QML-SP 您好!
我的客户对 LM98640QML-SP 设置有一些疑问。
当将采样保持模式用作禁用状态并将 CDS 模式用作启用状态时、采样保持寄存器(0x06)的基准缓冲器功率级别是否影响 CDS 模式的性能?
2.当使用采样保持模式作为禁用状态而使用 CDS 模式作为启用状态时、它们是否可以将断电控制寄存器中的基准缓冲器电源关闭用作禁用状态?
3.在数据表中,建议使用基准信号(OSx+)在 CDS 模式下连接旁路电容器100nF。 不使用时、它们是否可以关闭参考缓冲器以减少电流消耗?
谢谢你。
JH