请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS127L21 主题中讨论的其他器件:ADS131M03
大家好、
您能根据以下信息向我们提供器件建议吗?
我在 TI.com 上尝试过、但有些参数无法搜索。
VDD 1.8-2.5V
ADC Δ-Σ
同步通道3通道
过采样率64
采样频率1MHz
内部 Vref 1.2V
满标2.4V
位深度16位
PGA 增益 X128
谢谢。
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.