This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:查找合适的 IC

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270480/ads127l21-looking-for-the-right-ic

器件型号:ADS127L21
主题中讨论的其他器件:ADS131M03

大家好、

您能根据以下信息向我们提供器件建议吗?

我在 TI.com 上尝试过、但有些参数无法搜索。

VDD 1.8-2.5V

ADC Δ-Σ

同步通道3通道

过采样率64

采样频率1MHz

内部 Vref 1.2V

满标2.4V

位深度16位

PGA 增益 X128

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我想说、ADS131M03非常符合您的要求。 如果没有、请告诉我。

    此致、
    约阿希姆·武尔克