Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102 您好!
我们使用的是 Va 为5V、VD 为3.3V 的 ADC128S102。 5伏电压可能会延迟3ms。 ADC128S102的数据表中附有关于电源时序的备注、其中指出"必须注意确保在 VD 之前为 VA 供电"、商用器件与防辐射器件使用了不同的措辞。
延迟是否会对器件造成任何损坏? 我们想了解数据表上的注释以及可能存在的损坏程度。
谢谢。
亚当