This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:延迟问题

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269960/adc128s102-delay-concerns

器件型号:ADC128S102

您好!

我们使用的是 Va 为5V、VD 为3.3V 的 ADC128S102。  5伏电压可能会延迟3ms。  ADC128S102的数据表中附有关于电源时序的备注、其中指出"必须注意确保在 VD 之前为 VA 供电"、商用器件与防辐射器件使用了不同的措辞。

延迟是否会对器件造成任何损坏?  我们想了解数据表上的注释以及可能存在的损坏程度。

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。 此问题听起来类似于上一篇 E2E 帖子

    此致!

    萨米哈