请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 您好!
请您确认5.25V 电源的 Tx_REF 值范围。
数据表中未明确5.25电源 Tx_Ref 是只能为0.75V 或1V、还是也可以为0.5V 或0.25V。
此致、
阿努拉格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请您确认5.25V 电源的 Tx_REF 值范围。
数据表中未明确5.25电源 Tx_Ref 是只能为0.75V 或1V、还是也可以为0.5V 或0.25V。
此致、
阿努拉格