This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:TX 基准电压设置

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270886/afe4403-tx-reference-voltage-settings

器件型号:AFE4403

您好!

请您确认5.25V 电源的 Tx_REF 值范围。

数据表中未明确5.25电源 Tx_Ref 是只能为0.75V 或1V、还是也可以为0.5V 或0.25V。

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    " TX_REF 电压源自 TX_CTRL_SUP。 TX_REF 电压可编程为0.25V 至1V。"

    产品说明书第76页建议

    "(1)对于3V 至3.6V 电源、请使用 TX_REF = 0.25或0.5V。对于4.75V 至5.25V 电源、请使用 TX_REF = 0.75V 或1.0V "

    谢谢