This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:通过采用 ADS1299FE-PDK 套件的引线检测阻抗测量、带开放式试验电路板电路连接的220k7880K 欧姆电阻器

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261938/ads1299eegfe-pdk-impedance-measurement-by-lead-of-detection-technique-using-ads1299fe-pdk-kit-with-220k7880k-ohm-resistors-with-open-breadboard-circuit-connection

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1299

大家好、我使用的是 ADS1299EEGFE-PDK。 我的问题与相关 阻抗测量 t 使用 导联脱落检测 。 以下步骤我一直在执行、但未获得准确结果

  • 使用 CCS 论坛开发适当的硬件连接
  • 已初始化所有相关寄存器、  LOFF、SENSP、SENSN、LOFF_FLIP 和 PD_LOFF_COMP
  • 我尚未激活 SRB1和 SRB2引脚、即、未启动 基准和偏置

用于过滤数据 @7.8Hz 和31.2Hz、 使用 通带  四阶巴特沃斯滤波器。  观察到的主峰值频率为 所选频率 注入电流值  通过设置 ADC 寄存器的  LOFF REGSITERS。

下表列出了观察到的结果(EEG1为 通道1 ,EEG2 通道2 )。 除了没有获得有关连接良好值的确切  放大器、在微级注入电流下、220k 和880k 的值相同。  电压值的计算方法是  (假设刻度为微伏) 使用 rms 之后  带通滤波器。 电源发展  选择的电流值除以   计算阻抗。

 

直流

7.8 Hz

31.2Hz

 

EEG1 (880K)

EEG2 (220K)

EEG1 (880K)

EEG2 (220K)

EEG1 (880K)

EEG2 (220K)

6纳安

141150

62399

38076

15571

35062

17999

24毫微安

62760

23502

35187

14805

29784

13528

6微安

1378

1380

1750

1752

1661

1661

24 μ A

349

349

437

437

415

415

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 在进行阻抗计算之前是否必须参考(使用 J7、J8和 SRB1、SRB2)?
  • 这是否由于 使用直接电阻220K 在 Brad 板上断开接线而不是与 RHEOSTATE 闭合连接而导致硬件电路问题?
  • 为什么在毫安级电流值为毫安级时、220k 和880k 的电流值不准确?
  • 为什么我的 阻值这么高、而不是连接的电阻器?

我已经浏览了 ADS1299数据表和 ADS1299FE-PDK 表。 我将高度赞赏和感谢 任何相关的指导或想法。 我浏览了 EEGHacker/blogSpot Open BCI 以及 TI 论坛上包含 以下讨论的其他文章:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢表格。

    您是否还要制作图表或图解以实现更好的可视化?

    --------

    仅供参考、

    导联脱落检测功能/特性不适用于精密/精确的阻抗测量。

    它仅用于导联脱落检测。

    根据数据表、"然后可以对该信号进行数字处理、以确定电极阻抗。"、即换句话说。 如果使用交流导联脱落检测、并且如果客户希望将其与阻抗测量相关联、则需要客户 开发自己的算法(例如相关性、回归或其他方法/模型)来进行成就的阻抗测量。 我们不支持此项的处理或算法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 最后、我们通过使用输入端的电阻器 SRB1引脚 使能( MISC 寄存器 )通过考虑 5k Ω 内部电阻 和额外的外部电阻( 10k、20k、30k、40k 和50k )。 仍然无法弄清原理图中 内部参考缓冲区。

    以下是查询的摘要列表; 关于 EEG 记录设置的 ADS1299操作

    1. 偏置电极和参考电极
    2. 内部缓冲器参考
    3. 功能方框图
    4. 偏置电极和参考电极连接的 JP25、JP1、J6、J7和 J8设置
    5. 与参与者一起记录时是否必须使用偏置电极
    6. Config3寄存器 偏置和参比电极的设置
    7. 为什么在禁用内部缓冲器基准时得到未饱和的值( 配置3 位7 )
    8. 无法使用 CONFIG2指令的最后3位将采样频率设置为超过500Hz
    9. 如何启用 JP1

    我们将使用用户指南 ADS1299 FE PDK 中的以下指南来实现此配置

     

    我们为什么会在不使用缓冲器的情况下获得饱和数据、 启用的内部基准缓冲位 配置3。 内部缓冲器是否是 SRB1和 REF_ELEC 之间的缓冲器?  (介于 JP7和 JP8 提到的技术参数)?

    是否要通过 JP6通过偏置电极和 JP1 (偏置电极与偏置驱动)将偏置电极连接至患者头部? 哪一个应该使用偏置驱动或偏置 ELEC?

    我们是否需要启用 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 寄存器或所需的任何其他寄存器指令?  

     

    • JP25、J6的引脚设置应该是
    • JP6、JP7、JP8引脚设置?
    • JP1引脚设置?

     

     

                                                       

     

     


     

    CONFIG3寄存器指令应该是什么?

     

    在功能方框图中如何在 J6中提到偏置驱动、但没有任何其他跳线图配置? 是否应将其与 JP1和 JP6相同。

     

     

     

     

     

     

     

    如果给出了未安装的默认跳线设置、如何安装跳线设置? 即,例如,JP1和 JP5。

    如何使用 JP5启用硬件断电选项?

     最后一个问题  无法使用 CONFIG2指令的最后3位将采样频率设置为超过500Hz?

    如何将 ADS1299寄存器(JP5引脚)断电?

    我知道这些问题很多, 但都是很有针对性的?  

    非常感谢您的支持。

    此致  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白你所说的"什么是 内部基准缓冲器"是什么意思。

    9.3.1.3.4基准和图25显示了内部基准。

    "将采样频率设置为超过500Hz"是什么意思?  

    ADS1299不允许设置/更改采样频率、仅允许设置输出数据速率(DR)-

    请参阅数据表9.6.1.2 CONFIG1:配置寄存器1 (地址= 01h)(复位= 96h)

    DR[2:0]节

    输出数据速率
    这些位决定器件的输出数据速率。 教程=
    fCLK / 2。

    这取决于提供的 fCLK。

    您所说的"如何使 ADS1299寄存器(JP5引脚)断电"是什么意思?

    要关闭 ADS1299、可以停止为 AVDD 和 AVSS 供电。

    或者您是说关闭通道? 则可以使用  

    图55. CHnSET:各个通道设置寄存器

    第 7位 PDN 1:通道断电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、但对我帮助不大。 可能是因为在一个单一的查询中有很多问题,我无法解释问题陈述。 我将分别提出这些问题。 这次我只问您  偏置电极、折射 ELECTORDE  ADS1299EEG FE 硬件的连接、路径为   JP25 (引脚2、引脚4、引脚5用于偏置、引脚6用于参考)。 和此连接所需的寄存器指令(即 CONFIG3)。  我有两个选项、图片如下所示

    1. 引脚5和引脚6在 JP25处短接
    2.  在引脚6参考 ELEC 连接和引脚4偏置 ELEC 连接上

        

    这里、我感到困惑、因为 我应该在 JP25的哪个引脚上连接参考 LEC 和在哪里连接偏置 ELEC

    寄存器信息:

    1. SRB1被激活 MISC1 reg
    2. CONFIG3  "EC"

    根据 TI 论坛上提供的信息、Ryan 回复了一个问题  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813144/ads1299-correct-register-configuration-for-positive-pins-referenced-to-srb1-with-inverted-bias/3027842?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=biasout%25252

    在另外的讨论中、Alexander 回复了单端 ADS1299EEG FE 模块设置连接的情况、但并未提及我们应在哪个引脚上连接  参考和偏置电气规格。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736842/ads1299-ads1299-evaluation-module-setup?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=biasout%252520ads1299#

    如果我能用上述细节清楚地解释我的疑问、您能解释以下疑问吗?

    1. 在哪个引脚上连接 REF_ELEC 和 BIAS_ELEC (引脚5引脚 IN6短接)。
    2. 我是否需要进行更多连接、即在 JP1为 BIASOUT 连接和 Biasin 为 JP8为 BIAS_ELEC 连接?
    3. 如果是、则 当出厂默认设置中提到未 安装任何跳线(即 JP1)时、如何安装该跳线。
    4. 在4.6.2中、没有提及 在何处连接 REF_ELEC 和 BIAS_ELEC 。 在下图中、我无法获得第2点

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、TI 不建议/从不建议使用 EVM 直接与人体交互/接触。

    我可以问您是否有 EEG 或 ECG 模拟器?

    -------------------------------------------------------

    我可能必须建议您将 EVM 的所有跳线重置回出厂默认设置、并且一次只能更改一个跳线、并且您知道要执行的操作后才能进行更改。

    首先、通过参阅 ADS1299数据表、请告诉我您打算使用什么电压? 顺序还是参照?

    -------------------------------------------------------

    偏置电极几乎可以放置在人体的任何部位、通常人们可以将其放在右腿或右腹部、因为它有助于提供/带来已知的潜在人体、从而获得更好的 SNR 和 CMRR。

    ----------------

    同样、我们不是 EEG 专家、因此对于想要使用和放置参比电极以获得 EEG 信号的客户和专家来说、这是客户研究 Make 所需的决策。 相同的想法适用于电极1~ 8、因为这取决于客户和/或产品的用途和应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。 我的问题还是关于在哪里连接到  ADS1299EEG FE  引脚6。 我正在使用参考蒙太奇、有人能建议我连接到 BIAS_ELEC 和 REF_ELEC 位于 ADS129EEG FE 板上的 JP25的哪些引脚  (而  用于 ECG/EEG 的 JP25的引脚5和 PIN6正在短接)  完成。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我您正在使用 参考蒙太奇。

    -------------------------------------------------------

    BIAS_ELEC 来自 BIAS_DRV、

    '通过安装 JP1 (1-2)、BIAS_DRV 可被用作 BIAS_ELEC 信号。'

    您可以将跳线安装在 JP1中、使 JP1的中心引脚与 BIAS_ELEC 引脚短接。

    然后、将导线/电缆从 JP25的其中一个2、4、5跳转到您认为或想要放置偏置电极的位置。


    -------------------------------------------------------

    关于 REF_ELEC、您可以将 REF_ELEC 电极连接到 JP25引脚6、

    然后、用户可以选择在此过程中是否使用以下运算放大器作为电压跟随器:

    如果要将 运算放大器用作电压跟随器并希望基准 节点连接到 SRB1、请安装

    JP7 将 中心引脚短接到 REF_ELEC

    JP8 至 使用 R14短接中心引脚

    -------------------------------------------------------

    如果不想将 运算放大器用作电压跟随器、并希望使用参考 节点  

    转至 SRB1 -  

    卸载 JP7

    将 JP8安装 到 使用 REF_ELEC 将中心引脚短接

    -

    或  

    -

    转至 SRB2 -

    短接 JP7引脚1和3

    卸载 JP8

    ----------------

    此外、对于 参考电压、客户可以  根据信号源连接所有 AIN#N 或所有 AIN#P  

    图73. 在 EEG 数据采集应用、基准蒙太奇应用中使用 ADS1299的示例原理图

    客户是否希望取消安装/修改 EVM 上的电容器以及将其他电容器连接到 SRB1、也可以自行选择。

    以上将需要一些工作、数据收集和分析以及 V&V。

    谢谢