主题中讨论的其他器件: ADS1299
大家好、我使用的是 ADS1299EEGFE-PDK。 我的问题与相关 阻抗测量 t 使用 导联脱落检测 。 以下步骤我一直在执行、但未获得准确结果
- 使用 CCS 论坛开发适当的硬件连接
- 已初始化所有相关寄存器、 LOFF、SENSP、SENSN、LOFF_FLIP 和 PD_LOFF_COMP
- 我尚未激活 SRB1和 SRB2引脚、即、未启动 基准和偏置
用于过滤数据 @7.8Hz 和31.2Hz、 使用 通带 四阶巴特沃斯滤波器。 观察到的主峰值频率为 所选频率 和 注入电流值 通过设置 ADC 寄存器的 LOFF REGSITERS。
下表列出了观察到的结果(EEG1为 通道1 ,EEG2 通道2 )。 除了没有获得有关连接良好值的确切 放大器、在微级注入电流下、220k 和880k 的值相同。 电压值的计算方法是 (假设刻度为微伏) 使用 rms 之后 带通滤波器。 电源发展 选择的电流值除以 计算阻抗。
|
直流 |
7.8 Hz |
31.2Hz |
|||
|
EEG1 (880K) |
EEG2 (220K) |
EEG1 (880K) |
EEG2 (220K) |
EEG1 (880K) |
EEG2 (220K) |
6纳安 |
141150 |
62399 |
38076 |
15571 |
35062 |
17999 |
24毫微安 |
62760 |
23502 |
35187 |
14805 |
29784 |
13528 |
6微安 |
1378 |
1380 |
1750 |
1752 |
1661 |
1661 |
24 μ A |
349 |
349 |
437 |
437 |
415 |
415 |
有人能帮我解决这个问题吗?
- 在进行阻抗计算之前是否必须参考(使用 J7、J8和 SRB1、SRB2)?
- 这是否由于 使用直接电阻220K 在 Brad 板上断开接线而不是与 RHEOSTATE 闭合连接而导致硬件电路问题?
- 为什么在毫安级电流值为毫安级时、220k 和880k 的电流值不准确?
- 为什么我的 阻值这么高、而不是连接的电阻器?
我已经浏览了 ADS1299数据表和 ADS1299FE-PDK 表。 我将高度赞赏和感谢 任何相关的指导或想法。 我浏览了 EEGHacker/blogSpot Open BCI 以及 TI 论坛上包含 以下讨论的其他文章: