This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:8通道 ECG 数据采集中的信号干扰问题:使用带 ESP32控制器的8:1多路信号分离器(TMUX 1108)分析通道相关性和异常行为

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292, TMUX1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1256987/ads1291-signal-interference-issue-in-8-channel-ecg-data-acquisition-analysis-of-channel-dependencies-and-anomalous-behavior-using-8-1-demux-tmux-1108-with-esp32-controller

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292TMUX1108

我们将使用8:1多路信号分离器(TMUX 1108)读取8通道 ECG 数据以获得一个输出。 之后、我们在 ESP32的协助下、使用 ADS1291转换此数据。

问题:如果我们对所有8个通道都进行输入、就能从全部8个通道接收到正确的数据。 但是、从一个通道移除数据输入时会出现问题;在这种情况下、其他三个通道会受到影响。

例如:如果我们从第一个通道(悬空)移除输入、则第二、第三和第四个通道停止工作、而所有其他通道继续正常工作。

其独特之处在于第一个通道提供了准确的数据。

请就上述情况提供您的建议。 这种情形是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在8/11或之前给您回复、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用了什么信号源来注入通道?

    您能首先尝试一下、如果可以的话、  

    1.读取芯片 REV_ID[1:0]:修订版本标识  

    2. 8.3.2.2测试信号(TestP 和 TestN)  

    "INT_TEST:测试信号选择
    和  

    " TEST_FREQ:测试信号频率"

    以读取内部测试信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供答案。 如您所述、我们在 ADS1292中测试了测试信号、它已正确生成。 之后、我们将从函数发生器馈送正弦信号。

    1) 1)我们通过将来自函数发生器的正弦信号馈送到一个通道或全部八个通道来测试多路复用器(TMUX1108)。 我们使用模拟引脚通过微控制器收集数据。 通过此测试、我们观察到在全部八个通道以及单个通道中均可正确生成正弦信号。

    2) 2)当我们向单个通道上的多路复用器输入一个正弦信号并将其传递到 ADS1292时、我们接收到的信号是正确的。 然后我们以一定的频率在这八条通道之间切换,测试全部八条通道,也会产生适当的信号。

    问题

    但是、当我们通过接地或使其悬空来从一个通道(例如通道1)移除输入信号时、我们会注意到这种变化会影响其他通道的信号。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    函数发生器和 PCBA 或 PCBA 外设电路之间可能存在一些接地或共模电压问题。

    您可以尝试使用 ECG 模拟器吗?

    即、ECG 模拟器可向一个或多个通道以及所有通道生成 ECG 信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我尚未听说更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也使用了 ECG 模拟器、但数据不好