主题中讨论的其他器件: ADS1292、 TMUX1108
我们将使用8:1多路信号分离器(TMUX 1108)读取8通道 ECG 数据以获得一个输出。 之后、我们在 ESP32的协助下、使用 ADS1291转换此数据。
问题:如果我们对所有8个通道都进行输入、就能从全部8个通道接收到正确的数据。 但是、从一个通道移除数据输入时会出现问题;在这种情况下、其他三个通道会受到影响。
例如:如果我们从第一个通道(悬空)移除输入、则第二、第三和第四个通道停止工作、而所有其他通道继续正常工作。
其独特之处在于第一个通道提供了准确的数据。
请就上述情况提供您的建议。 这种情形是否可行?