This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE5832

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271523/afe5832lp-afe5832

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832

尊敬的先生/女士:

我们最近遇到了使用 AFE5832使功耗显著增加的问题。

由于我们目前是通过 USB 线对地将波束形成的超声波数据传输到上层计算机、因此 AFE 5832和 Xilinx 的 Artix7与以前使用的数据帧(每个帧包含128条线)进行传输相比、功耗显著提高。 我们是否有任何方法可以根据电流传输方法降低 AFE5832的功耗?

非常感谢您的帮助!

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AFE 始终处于运行状态、则 AFE 的功耗不应因后端采用何种方法来传输数据而发生变化。 您可以首先查看哪个电源轨电源增加、并在此基础上查看该块以优化电源。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    感谢您发送编修。 由于我们在使用 AFE5832开发超声波扫描仪期间会逐线路接收超声波信号、并将这些信号传输到上电复位计算机、 因此 AFE5832不会一直处于活动状态。 在这种情况下、您能否向我提供有关如何配置和设置 AFE5832寄存器值的更详细信息和指导。 除此之外、还有其他潜在的方法来控制 AFE5832或 FPGA 的功耗、从而控制功耗。

    再次感谢您的友好帮助!

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了节省功耗、您可以考虑在 AFE 它不使用时将其断电。 数据表中的下表说明了关闭 AFE 不同模块的不同方式。

    此致、

    沙比尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢您的耐心指导和帮助。 如果我想更好地控制 AFE5832的功耗、除了前面提到的 VCA 块外、我是否还需要根据数据表的表26配置 ADC 块并设置其值作为断电模式。 另外、 当医学超声用户没有使用 AFE5832扫描人体器官时、如何在断电模式下配置和设置所有 AFE5832块的寄存器、这意味着 AFE5832可以处于静止或断电模式。

    再次感谢您!

    真诚、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在上表图片中看到、我从数据表中分享的有一列用于说明控制类型。 它是引脚或寄存器。 如果是引脚、则必须对引脚应用逻辑"1"电平才能关断器件。 如果是寄存器、那么在数据表中、您可以参阅寄存器映射部分、以了解位的位置。 您可以使用 SPI 控制线对上述位进行编程。 理想情况下、使用全局断电最好使器件断电、但它的加电时间会更长。 如果您需要快速上电时间、则使用快速断电模式。 数据表电气特性表中提供了上电时间数字。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢你的非常耐心和专业的指导和帮助,我相信我可以解决的问题现在。

    再次感谢您的参与!

    Qi