Other Parts Discussed in Thread: AFE5832
主题中讨论的其他器件:AFE5832
尊敬的先生/女士:
我们最近遇到了使用 AFE5832使功耗显著增加的问题。
由于我们目前是通过 USB 线对地将波束形成的超声波数据传输到上层计算机、因此 AFE 5832和 Xilinx 的 Artix7与以前使用的数据帧(每个帧包含128条线)进行传输相比、功耗显著提高。 我们是否有任何方法可以根据电流传输方法降低 AFE5832的功耗?
非常感谢您的帮助!
Qi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832
尊敬的先生/女士:
我们最近遇到了使用 AFE5832使功耗显著增加的问题。
由于我们目前是通过 USB 线对地将波束形成的超声波数据传输到上层计算机、因此 AFE 5832和 Xilinx 的 Artix7与以前使用的数据帧(每个帧包含128条线)进行传输相比、功耗显著提高。 我们是否有任何方法可以根据电流传输方法降低 AFE5832的功耗?
非常感谢您的帮助!
Qi
您好、Shabbir、
感谢您发送编修。 由于我们在使用 AFE5832开发超声波扫描仪期间会逐线路接收超声波信号、并将这些信号传输到上电复位计算机、 因此 AFE5832不会一直处于活动状态。 在这种情况下、您能否向我提供有关如何配置和设置 AFE5832寄存器值的更详细信息和指导。 除此之外、还有其他潜在的方法来控制 AFE5832或 FPGA 的功耗、从而控制功耗。
再次感谢您的友好帮助!
Qi
您好、Shabbir、
非常感谢您的耐心指导和帮助。 如果我想更好地控制 AFE5832的功耗、除了前面提到的 VCA 块外、我是否还需要根据数据表的表26配置 ADC 块并设置其值作为断电模式。 另外、 当医学超声用户没有使用 AFE5832扫描人体器官时、如何在断电模式下配置和设置所有 AFE5832块的寄存器、这意味着 AFE5832可以处于静止或断电模式。
再次感谢您!
真诚、
Qi
如果您在上表图片中看到、我从数据表中分享的有一列用于说明控制类型。 它是引脚或寄存器。 如果是引脚、则必须对引脚应用逻辑"1"电平才能关断器件。 如果是寄存器、那么在数据表中、您可以参阅寄存器映射部分、以了解位的位置。 您可以使用 SPI 控制线对上述位进行编程。 理想情况下、使用全局断电最好使器件断电、但它的加电时间会更长。 如果您需要快速上电时间、则使用快速断电模式。 数据表电气特性表中提供了上电时间数字。
此致、
沙比尔