This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:有关 ADS1299-4PAGR AFE 工作的疑问

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272367/ads1299-4-queries-regarding-the-working-of-ads1299-4pagr-afe

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、

我们正在研究如何采集 EEG 信号。 我们选择  ADS1299-4PAGR 作为 AFE。  
我们有一些关于芯片派生品的问题、

1.请提供一些关于偏置引脚和 SRB 引脚的想法?

2.我们是否可以在 AFE 前使用低噪声前置放大器来放大来自电极的信号?

3.关于 AVDD ANBD AVSS-我有2个选项,如 AVDD 5V 和 AVSS 0V 或 AVDD 2.5V 和 AVSS -2.5V。 优先选择哪一项? EEG 信号是否具有不利影响、尤其是在顺序电压方面?

4.请提供 AFE ADS1299-4PAGR 的参考原理图或评估板设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1.  

    我们不是 EEG 专家、通常有至少两个或更多拓扑(组合)客户使用、因此客户需要做出决策。

    首先、可以查看 ADS1299数据表、   

    图72. 在 EEG 数据采集应用中使用 ADS1299的示例原理图、顺序同步

    图73. 在 EEG 数据采集应用、基准蒙太奇应用中使用 ADS1299的示例原理图

    首先决定要使用的拓扑(组合)或其他拓扑。

    根据 一个/应用所需的交互、用户可以决定如何连接这些电极。

    BIAS_ELEC 来自 BIAS_DRV、

    '通过安装 JP1 (1-2)、BIAS_DRV 可被用作 BIAS_ELEC 信号。'

    您可以将跳线安装在 JP1中、使 JP1的中心引脚与 BIAS_ELEC 引脚短接。

    然后、将导线/电缆从 JP25的其中一个2、4、5跳转到您认为或想要放置偏置电极的位置。


    -------------------------------------------------------

    关于 REF_ELEC、您可以将 REF_ELEC 电极连接到 JP25引脚6、

    然后、用户可以选择在此过程中是否使用以下运算放大器作为电压跟随器:

    如果要将 运算放大器用作电压跟随器并希望基准 节点连接到 SRB1、请安装

    JP7 将 中心引脚短接到 REF_ELEC

    JP8 至 使用 R14短接中心引脚

    -------------------------------------------------------

    如果不想将 运算放大器用作电压跟随器、并希望使用参考 节点  

    转至 SRB1 -  

    卸载 JP7

    将 JP8安装 到 使用 REF_ELEC 将中心引脚短接

    -

    或  

    -

    转至 SRB2 -

    短接 JP7引脚1和3

    卸载 JP8

    ----------------

    2.是否需要使用导联脱落检测功能? 如果是、则不建议使用前置放大器。

     

    3.没有偏好。 这是客户的选择/选择。

    4. https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts = 1695171175403&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    从第50页开始。

    谢谢。