主题中讨论的其他器件:ADS1299
大家好、
我们正在研究如何采集 EEG 信号。 我们选择 ADS1299-4PAGR 作为 AFE。
我们有一些关于芯片派生品的问题、
1.请提供一些关于偏置引脚和 SRB 引脚的想法?
2.我们是否可以在 AFE 前使用低噪声前置放大器来放大来自电极的信号?
3.关于 AVDD ANBD AVSS-我有2个选项,如 AVDD 5V 和 AVSS 0V 或 AVDD 2.5V 和 AVSS -2.5V。 优先选择哪一项? EEG 信号是否具有不利影响、尤其是在顺序电压方面?
4.请提供 AFE ADS1299-4PAGR 的参考原理图或评估板设计