This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:无法使用、SPI 无法通信

Guru**** 2487055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK, ADS1299-4, ADS1299-6, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264869/ads1299-cannot-be-used-spi-cannot-communicate

器件型号:ADS1299

我购买了 ADS1299EEGFE-PDK、但不小心烧坏了芯片、于是我又重新购买了 ADS1299-4来替换它、但当我在计算机上打开 ADS1299ECG-FE 评估软件时、软件停留在读取寄存器的一步、其它操作是不能执行的。
于是我又买了一个 ADS1299EEGFE-PDK、并确认功能正常。 我又买了一些 ADS1299-6来代替它们。 这种现象仍然存在、并且仍然停留在读取寄存器的步骤中、并且不能执行其他操作。

我相信我的焊接效果很好、我想知道的是 ADS1299-4和 ADS1299-6之间有什么区别、为什么在 ADS1299EEGFE-PDK 上无法正常使用。
我正在使用的模型分别是32A0GVTG4 ADS1299-4和33ARL0TG4 ADS1299-6。

我想知道的是、在使用4通道、6通道或8通道 ADS1299时、在软件中应该注意什么、在硬件中应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想立即确认情况-  

    现在您已经

    ADS1299EVM、但是您将 ADS1299-4通道 或 ADS1299-6通道焊接到 EVM 上取代了 ADS1299 (8Channal)、对吗?

    现在您会看到 GUI 卡在读取寄存器中、带有您焊接/替换的 ADS1299-4或-6的 ADS1299EVM、对吗?  

    在烧写 EVM 上的 ADS1299 (8通道)芯片之前、 是否已让带有 ADS1299 (8通道)的 ADS1299EVM 在 GUI 下正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是的、EVM 使用 ADS1299 (8通道)。 因为我不小心烧毁了芯片、所以我购买了 ADS1299-4和 ADS1299-6替代产品。

    被替换后,我无法使用它,而是停留在读卡器寄存器的接口。 我购买了另一个 ADS1299EVM。 测试 ADS1299EVM 和 GUI 后、它们可以正常工作。 然后、我在新购买的电路板上使用了另一个 ADS1299-4和 ADS1299-6替换它。 这个现象仍然是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想原因是 EVM GUI 只支持 ADS1299 (8通道芯片)、而不支持4通道或6通道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我看到的4、6和8个通道的规格是相同的。 我看不到软件和 SPI 通信的区别。 通常应该在 EVM 上正常使用。
    不同渠道的芯片之间是否有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同通道的芯片之间的差异至少

    频道编号  

    输出数据长度、例如 N 通道始终输出 N 通道 数据长度。

    因此、如果对 GUI 进行写入时仅支持8个通道、则不支持其他通道。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人不知道为什么不同生产批次之间的软件存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件和软件是在10或15年前开发的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我尚未听说更新。

    谢谢。