我购买了 ADS1299EEGFE-PDK、但不小心烧坏了芯片、于是我又重新购买了 ADS1299-4来替换它、但当我在计算机上打开 ADS1299ECG-FE 评估软件时、软件停留在读取寄存器的一步、其它操作是不能执行的。
于是我又买了一个 ADS1299EEGFE-PDK、并确认功能正常。 我又买了一些 ADS1299-6来代替它们。 这种现象仍然存在、并且仍然停留在读取寄存器的步骤中、并且不能执行其他操作。
我相信我的焊接效果很好、我想知道的是 ADS1299-4和 ADS1299-6之间有什么区别、为什么在 ADS1299EEGFE-PDK 上无法正常使用。
我正在使用的模型分别是32A0GVTG4 ADS1299-4和33ARL0TG4 ADS1299-6。
我想知道的是、在使用4通道、6通道或8通道 ADS1299时、在软件中应该注意什么、在硬件中应该注意什么?