This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:设置内部基准。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274986/dac60501-setting-up-internal-reference

器件型号:DAC60501

您好!
我正在使用 DAC60501、Attach 是 SPI 信号、其中加电(VDD = 3.3V)是触发器、从而以黄色显示信号。
我首先尝试写入增益寄存器并将基准除以2 (1.25V)、一切似乎都很顺利。
当我将设置为除以1 (因此为2.5V)时、无论我要发送何种 DAC 数据、DAC 输出均为0V。
我也曾尝试先发送软复位、但似乎没有任何变化。
我的时钟信号大约为6kHz。

请建议:

-Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    禁用基准分频器时、基准电压需要位于突出显示范围内:

    2.5V 内部基准电压过高、无法在没有分压器的情况下用于3.3V VDD。 当不符合上述运行条件时、内部基准缓冲器将没有足够的余量并将关闭。 这就是在这种情况下 DAC 输出为零的原因。  

    此致!

    K·琼斯