请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC60501 您好!
我正在使用 DAC60501、Attach 是 SPI 信号、其中加电(VDD = 3.3V)是触发器、从而以黄色显示信号。
我首先尝试写入增益寄存器并将基准除以2 (1.25V)、一切似乎都很顺利。
当我将设置为除以1 (因此为2.5V)时、无论我要发送何种 DAC 数据、DAC 输出均为0V。
我也曾尝试先发送软复位、但似乎没有任何变化。
我的时钟信号大约为6kHz。
请建议:
-Tal