This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 库仑校准异常

Guru**** 2482265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271510/coulomb-calibration-anomaly

主题中讨论的其他器件:BQ76952

你好

1.使用0.1m Ω 的电流检测电阻并运行50A 电流时发现电流高出15%;

2.我们分别进行电流校准,但在对电流和库仑进行校准之后,我们发现电流库仑值比实际值低15%;

3. CC1和 CC2的现象是相同的。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Che、

    我想确认的是、该问题与 BQ76952相关。

    如果是、您是否尝试按照中给出的步骤来校准电流测量值 第 2.6节:电流校准 的  BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    校准方法:

       而不是通过修改 BQ 的校准寄存器、而是通过承载用于线性校准的电流来实现。

       校准后、电流精度将在1%以内。 同时、如果同时校准库仑、库仑将达到16%的误差。

       如何实现以这种方式校准库仑的目的? 预防措施有哪些?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Che、

    我完全不明白你所说的"承载电流进行线性校准"是什么意思。

    请参阅以下摘自  BQ769x2校准和 OTP 编程指南。  

    这些是一些提高校准精度的方法。 您能否看到、在按照我在上一篇文章中提供的校准步骤进行操作的同时、使用一种更准确的校准方法是否可以改善结果?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       直接使用固定电流值来校准库仑值的方法是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Che、

    以下是校准由 PCB 迹线电阻引起的偏移的步骤:

    下面是校准 CC 增益值的步骤:

    请按照以下步骤操作、查看精度是否有任何提高。

    此致、

    马克斯·韦博肯