This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:-

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275450/ads1278evm-pdk--

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPRO

您好!

希望你做得好

我尝试使用 ADCPro 软件来记录 ADS1278 20分钟的数据、以便进行 Allan 方差测试。 我在高分辨率模式下操作 ADS1278、默认数据速率设置为52.734KSPS。 我使用"自动"功能进行数据收集、并已将样本数配置为63,280,800 (52,734 * 60 * 20)、输入频率设置为10Hz。

很遗憾、我遇到一条错误消息、指出允许的最大积分为507,904。 请注意、我们的初始测试持续20分钟、但我们稍后可能会尝试记录一小时或更长时间的数据。 您能帮助我解决这个问题吗?

此致、

阿里·胡塞尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    ADS1278EVM 仅用于支持 ADS1278 ADC 的评估、不包括用于长数据采集的额外存储器。  MMB0数据采集卡上的物理存储器将总点数限制在大约50万、并且平台不支持通过 USB 进行数据流。

    遗憾的是、无法通过修改硬件或软件来扩展最大数据点数。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    感谢您的及时响应和澄清。

    非常感谢!

    此致、

    阿利亚克巴尔·胡塞尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    我想知道、我是否可以将样本数量改为63,280,800、而不是将其保持在50,000、并使用自动模式在20分钟内重复创建各种50,000个样本的文本文件。 此方法是否会提供代表性数据?

    最后、我会将所有文本文件编译成一个较大的 CSV 文件。

    如果您能对此提供建议、那将非常好。

    此致、

    阿利亚克巴尔·胡塞尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

     自动模式实际上是一个自动重复模式。  收集的数据块之间将存在较大的时间延迟;在这种情况下、数据是不连续的。  这个模式的目的是在进行重复测试的同时使 ADC 保持可运行。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    这就是理解。 我们将降低时钟频率以降低数据速率、并使用采集模式来获取所需数据。 是否有可能获取包含通道数据的时间戳? 我们需要 Allan 方差和其他处理的时间戳。

    此致、

    阿里·胡塞尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    通道数据中未存储任何时间戳信息。

    此致、
    基思