主题中讨论的其他器件:ADS1278、 ADCPRO
您好!
希望你做得好
我尝试使用 ADCPro 软件来记录 ADS1278 20分钟的数据、以便进行 Allan 方差测试。 我在高分辨率模式下操作 ADS1278、默认数据速率设置为52.734KSPS。 我使用"自动"功能进行数据收集、并已将样本数配置为63,280,800 (52,734 * 60 * 20)、输入频率设置为10Hz。
很遗憾、我遇到一条错误消息、指出允许的最大积分为507,904。 请注意、我们的初始测试持续20分钟、但我们稍后可能会尝试记录一小时或更长时间的数据。 您能帮助我解决这个问题吗?

此致、
阿里·胡塞尼