This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25:ADC32J25:JESD204B 配置(第2部分)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32J25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269445/adc32j25-adc32j25-jesd204b-configuration-part-2

器件型号:ADC32J25
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我在这里包含了前一个用于背景信息的主题。

ADC32J25:JESD204B 配置-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

此外还附有

  1. LMK04828的 TICS Pro 文件
  2. 原理图  
    1. LMK04828电路在第18页上
    2. ADC32J25电路在第15页上
  3. SYSREF 输出的照片
    1. 进入 FPGA 的 SDCLKOUT1_sysref.jpg: sysref 信号
    2. SDCLKOUT3_sysref.jpg:中的 sysref 信号、这些信号会进入 ADC
  4. FPGA 捕获
    1. 该波形针对32个样本保持连续、并通过跳转
    2. F=2、K=32。  SYSREF = 8 MHz (20x_)是否有任何冲突?

问题

  • SDCLKOUT3看起来像是2伏的恒定电压。  未观察到8MHz 参考频率。
  • SDCLKOUT1:我  从11更改为0x139[1:0]=00、但 sysref 在8MHz 仍然是重复的。

我们已验证向 ADC 发送命令并且 FPGA 正在工作。

  • 我们可以回读 ADC 命令。  就可以进行更改、回读会正确显示为
  • LMK04828: DCLKOUT12和 SDCLKOUT13被引出至 MMCX 连接器 以进行监控。  我们可以将频率从160 MHz 更改为10 MHz 或其他频率。

您能就 SYSREF 的问题提供建议吗?

  •  SDCLKOUT1上无时钟/脉冲
  • 无法在 SDCLKOUT3上更改为一次性)

此致、

安德鲁

e2e.ti.com/.../tics_5F00_pro_5F00_v090823a.tcs

e2e.ti.com/.../8625.fibersense_5F00_v1p23.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    由于板载 VCXO 不支持输入、为了测试配置、我需要返修 EVM。  

    我将相应地向您通报最新情况。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  
    我能够在对 LMK04828EVM 进行返工后使用您提供的配置在 SDCLKOUT1和 SDCLKOUT3上成功看到连续8 MHz SYSREF 输出。  

    我还更改了 SYSREF 模式脉冲发生器模式:这将导致 SYSREF_ MUX (R313)= SYSREF 脉冲发生器(0x02)& SYNC_MODE = SYNC 引脚(脉冲发生器)

    您还必须将 SYSREF_PULSR_PD 的设置从 H -> L  

    我设置 SYSREF_PULSE_CNT = 1、并且每次我在 TICSpro GUI 中点击"发送脉冲"按钮时、都观察到 SDCLKOUT1/3的单个脉冲。  

    请注意、100欧姆差分端接应 靠近 交流耦合电容之前的 Tx 侧。  

    一个问题-这些75 Ω 电阻器的用途是什么?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    您会评论此处附加的.TCS 吗?

    我仍将获取连续的 sysref。

    至于75R、我也在尝试追查理由。

    再次感谢您的支持

    此致、

    安德鲁

    e2e.ti.com/.../tics_5F00_pro_5F00_v092523b.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    加载所附加的.tcs 文件(见下文)后、SYSREF_MUX 仍设置为"连续"、这就是您仍会看到连续8MHz SYSREF 信号的原因。

    要更改该值、请将0x139[0:1]设置为所需的 SYSREF_MUX 状态。 请注意、SYSREF_MUX 状态是您希望传递的 SYNC 信号类型、用于复位分频器并使输出对齐相位。

    如果我漏掉了您提出的任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您能否加载下面附加的 TCS 文件?

    它确实清楚地显示了 SYSREF 脉冲发生器。

    导出的寄存器为 0x013902。

    但是、FPGA 接收的 SYSREF 仍然是连续的。

    是否需要设置另一个寄存器来启用脉冲参考频率?

    此致、

    安德鲁

    e2e.ti.com/.../tics_5F00_pro_5F00_v092623a.tcs

    e2e.ti.com/.../pll_5F00_regi_5F00_092623b.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    ADCCLK 和 SYSREF 应使用哪种电压类型?

    该 ADC 还在 P/N 引脚上有100欧姆的交流电容器。

    最初我在这两个器件上都使用了 LCPECL、但 SYSREF 没有显示信号。   

    因此、更新为 LVDS 并可以观察到 SYSREF 显示了正确的时钟频率(在特定情况下为5 MHz)。

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已下载您的最新文件、其中确实显示了 SYSREF 脉冲发生器。

    是否需要设置另一个寄存器来启用 pulse sysref?

    是的、我刚刚意识到您对 SYNC_MODE 寄存器设置不正确。 设置寄存器0x143 = 13。 这使您可以从同步 SPI 命令获取脉冲发生器信号。 我已在下面附加了这个.tcs 文件(很抱歉没有将我昨天使用的文件附加到该回复中)。

    e2e.ti.com/.../4828_5F00_SYSREF_5F00_Pulser.tcs

    如果要从 SYNC 引脚获得脉冲发生器信号、则设置0x143 = 12。

    ADCCLK 和 SYSREF 应使用什么电压类型?

    ADC32J25的共模电压为0.95V、每个时钟格式的幅度如下。 通常、ADC 可以接受来自 TI 时钟器件的 LVDS、LVPECL 和 CML。

    因此更新为 LVDS 并可以观察到 SYSREF 显示了正确的时钟频率(在特定情况下为5 MHz)。

    基于 LVDS 的摆幅特性、LVDS 是 ADC 接受的信号、因此使用 LVDS 是可行的。 但是、从上图中可以看出、您已将 LMK 输出端接为 LVPECL 输出。 我建议将 SYSREF 输出更改为 L、 V PECL、如果您仍然遇到问题、请确保 LMK 的任何 LVDS 输出都与以下拓扑相匹配:

    希望这对您有所帮助、如果您需要其他信息、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    SYSREF 仍是连续的。

    您可以看一下随附的.TCS 吗?

    此致、

    Andrewe2e.ti.com/.../tics_5F00_pro_5F00_v092723a.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    除了设置0x143 = 13以将中的脉冲发生器设置为通过 SPI 发送(这是我更喜欢的模式)外、我还可以使用相同的配置来获得脉冲发生器模式。您为什么使用 SYNC 引脚? 此外、要通过 SPI 发送脉冲、您只需要发送命令0x13E = 0、并且应发送脉冲。 请在下面的示波器中找到我看到的波形以及我使用的配置:

    e2e.ti.com/.../4828_5F00_SYSREF_5F00_Pulser_5F00_9_2D00_28.tcs

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    祝你好运!

    安德烈亚