请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7057 您好!
我在其中一个设计中使用的是 ADS7057。 使用 ADC 时、我在 ADC 的 SDO 引脚上收到错误的信号电平。 我随函附上 CRO 波形的照片。 在此示例中、黄色信号是 SDO、蓝色是 SCLK、红色是 CS 信号。 SPI 时钟由自定义 SPI 内核提供、并以9个时钟周期的两组形式提供、同时将 CS 信号保持为低电平
。
您可以看到、SDO 线路在逻辑1或0下不稳定。 我使用 2.5V Vref 和3.3V 作为 DVDD。 SPI 时钟为20MHz
此致、
Varun M J