This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7057:ADS7057 - SPI 波形信号电平误差

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276540/ads7057-ads7057---error-in-spi-waveform-signal-levels

器件型号:ADS7057

您好!

我在其中一个设计中使用的是 ADS7057。 使用 ADC 时、我在 ADC 的 SDO 引脚上收到错误的信号电平。 我随函附上 CRO 波形的照片。 在此示例中、黄色信号是 SDO、蓝色是 SCLK、红色是 CS 信号。 SPI 时钟由自定义 SPI 内核提供、并以9个时钟周期的两组形式提供、同时将 CS 信号保持为低电平

您可以看到、SDO 线路在逻辑1或0下不稳定。 我使用 2.5V Vref 和3.3V 作为 DVDD。 SPI 时钟为20MHz

此致、

   Varun M J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请提供一个示意图、说明所有内容是如何连在一起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复。 在调试相同内容时、我们发现 ADC IC 的焊接存在问题。 正确焊接组件后、问题即可得到解决。

    此致

      Varun M J