Other Parts Discussed in Thread: ADC3424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3424 在 ADC3424中、您能否告诉我在 DVDD/AVDD 上电和初始软件操作之间的 LVDS 默认硬件设置?
那么、ADC 可以输出任何电压吗?
它是否会损坏连接设备的硬件?
(因此、连接设备的 I/O 电压可能为 POWEROFF。)
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.