This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC3424 LVDS 输出的默认硬件设置

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266871/adc3424-adc3424-default-hw-setting-of-lvds-output

器件型号:ADC3424

在 ADC3424中、您能否告诉我在 DVDD/AVDD 上电和初始软件操作之间的 LVDS 默认硬件设置?

那么、ADC 可以输出任何电压吗?
它是否会损坏连接设备的硬件?
(因此、连接设备的 I/O 电压可能为 POWEROFF。)


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件上电后、LVDS 接口将处于活动状态。 每个 LVDS 输出的输出电平以1.05V 的共模为中心、并能够在 差分对的每一半上转换±350mV。

    您能解释一下其他问题吗?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Chase 所说的那样、LVDS 无法输出任何电压、只能按如下所述进行输出。  您需要咨询连接器件的制造商、以确定其输入上是否可以有信号而器件的其余部分未通电。

    此致、

    Geoff